Últimas noticias

Digitalización del Proceso de Construcción

Entrevista al Dr. Stefan Nöken, miembro de la Junta Ejecutiva del Grupo Hilti

Fastener + Fixing Magazine entrevistó por última vez al Dr. Stefan Nöken en 2017, donde se centró en cómo afectaría la digitalización del proceso de construcción a las partes interesadas. Aquí el editor Will Lowry le habla de cómo se ha desarrollado el sector de la construcción en los últimos tres años y las tendencias clave que predice para el futuro.

Stefan Noken from Hilti

Últimas noticias

Hilti Chile Great Place to Work

Hilti Chile es reconocido como Great Place to Work

Parte importante de nuestra fundación es ser una empresa con una “Cultura orientada al cuidado de las personas y al desempeño”. Es por eso que tras algunos años retomamos la participación de la encuesta de Great Place to Work para percibir como nos encontrábamos respecto al mercado.

Leer más
cifras-economicas-2020

La pandemia de covid-19 provoca un descenso en las ventas

Las huellas de la pandemia de coronavirus siguen siendo visibles en el Grupo Hilti: A pesar de los signos de recuperación, las ventas de Hilti en 2020, que ascendieron a 5.300 millones de francos suizos, fueron un 9,6% inferiores al nivel del año anterior. En moneda local, el descenso fue del 4,3%..

Leer más
Competencia Startups Construcción 2020

Competencia Startups de Construcción 2020

Ante la pandemia del COVID-19 le comunicamos las acciones tomadas para continuar operando adaptándonos al cambio junto con usted.

Leer más

Compartir