AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE A USUARIOS DE FIJACIÓN DIRECTA

Información importante referente al uso de cartuchos de otras marcas en herramientas de fijación directa Hilti.

En Hilti nos apasiona promover y elevar la productividad y seguridad de sus obras, utilizando sistemas efectivos y confiables, esto nos ha permitido emplear hoy en día a  22 mil personas en más de 120 países alrededor del mundo.

Desde 1941 cuando desarollamos los sistemas accionados a pólvora hemos dirigido nuestros esfuerzos a mantener nuestro liderazgo en herramientas de fijación directa, clavos y cartuchos industriales.

La seguridad y calidad de nuestros productos es parte de nuestra esencia. Por lo tanto, consideramos que es importante mantenerlo al tanto de los sucesos actuales.

Hemos detectado cantidades peligrosas de pólvora que no ha sido quemada  de cartuchos de otras marcas utilizados dentro de herramientas Hilti analizadas. Esto puede conducir a la explosión de dichas herramientas y, consecuentemente,  a un daño severo e incluso fatal al operador u observadores. 

Hemos determinado que la pólvora acumulada está relacionada  al uso de cartuchos de otras marcas de una calidad inferior a la proporcionada por Hilti.

Queremos aprovechar esta oportunidad para enfatizar la importancia de seguir nuestra recomendación de uso de cartuchos Hilti en conjunto con las herramientas Hilti DX 460. Hilti DX 462, Hilti DX A40 y la Hilti A41

Por lo tanto, como medida de precaución, le insistimos a que:

  1. Detenga los trabajos que esté realizando con herramientas Hilti DX 460, Dx 462, DX A40 ó DX A41 inmediatamente si en el pasado ha usado cartuchos de otras marcas. Debido a que estas herramientas pueden contener niveles peligrosos de pólvora sin accionar y eventualmente explotar al usarlas con cualquier cartucho.
  2. Contacte a su representante Hilti para que se le proporcione un número de guía y nos pueda enviar la herramienta para así recolectarla y proporcionarle un mantenimiento preventivo y se remueva la pólvora que no haya sido accionada. Tanto la inspección como la guía de envío no incurrirán en ningún costo.
  3. Posterior al servicio, para evitar el riesgo de seguridad antes descrito, nosotros recomendamos usar únicamente cartuchos originales Hilti.

Cabe destacar que en algunos países las herramientas accionadas a pólvora deben contar con aprobaciones por C.I.P. o CE, tales aprobaciones pueden ser identificadas por alguna de las siguientes nomenclaturas impresas en los empaques: 
CE: CE 0589 
C.I.P.: DX460 PTB Sy 812 (XXYY), DX462PTB Sy 808 (XXYY), DX A 40 PTB Sy 802 (XXYY), or DX A 41 PTB Sy 803 (XXYY), con “XXYY” identificando al productor a través de las “XX” representando dos letras y  “YY” representando un número de 2 dígitos.

Preocupados por su seguridad y productividad nos permitimos hacerle las siguientes recomendaciones adicionales:

Permisos y normas vigentes:

La importación, venta y almacenaje de cartuchos industriales está controlada y vigilada por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y control de Explosivos de SEDENA. Es necesario tener un permiso vigente por parte del proveedor para estos propósitos. Esto incluye el transporte desde el polvorín de almacenamiento del proveedor hasta las instalaciones del usuario final, el incumplimiento de estas disposiciones somete a los infractores a las sanciones que establece la propia Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos.

Hilti cuenta con múltiples certificaciones internacionales* y cuenta con el permiso correspondiente ante SEDENA. Hemos recopilado información de múltiples irregularidades en el mercado sobre la distribución de cartuchos que pueden comprometer al usuario junto con su proveedor al incumplir con el procedimiento. No se arriesgue y verifique que su proveedor cumpla con esta normativa*.

Que le Brinden asesoría en sitio: 

Hilti siempre ofrece entrenamiento en sitio y constancias de capacitación para asegurar que los usuarios conocen el correcto funcionamiento de las herramientas, fijadores y cartuchos. Esto no solo garantiza que los usuarios conocen todas las medidas de seguridad, además permite alcanzar la máxima productividad del sistema.

Cero desperdicio: 

El proceso de fabricación de los cartuchos Hilti permite que prácticamente todos los cartuchos detonen correctamente. Hemos observado que muchos cartuchos de otras marcas llegan a tener un desperdicio del 30%. 

Cuente con detonación calculada: 


En Hilti el material de latón de los cartuchos, su sistema de conformación y de accionamiento excéntrico permite que todo el contenido del cartucho se utilice sin dejar residuos peligrosos en la herramienta o en el cartucho.

Sinergia herramienta + cartucho: 

Las herramientas de Hilti son completamente compatibles con los cartuchos Hilti, lo que permite accionar de forma excéntrica, con la velocidad y potencia correcta cada cartucho, eliminando residuos y maximizando la potencia del sistema. Esto siempre cumpliendo el principio de baja velocidad (< 150 m/s). Todas las herramientas Hilti accionadas a pólvora tienen garantía de por vida y 2 años de mantenimiento sin costo. Normalmente los fabricantes de herramientas no fabrican cartuchos, lo que genera efectos de incompatibilidad entre los componentes llevando a fallas, desgaste y efectos no deseados.

Información clara en el producto: 

Los cartuchos HILTI siempre tendrán grabado la palabra “HILTI” en la base del cartucho y sus cajas de empaque siempre cuentan con la información de Marca, Modelo, Potencia y Características. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad y agradeceremos que la considere en beneficio de su propia seguridad. Si tienen alguna duda en relación a cualquiera de los temas que hemos comentado aquí por favor no dude en contactar a su asesor Hilti, nuestro teléfono de atención a clientes (01800 61 44584).

Compartir