Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Hospital Universitario Aalborg

Soluciones de cortafuegos para un moderno hospital en Dinamarca

Customer Project Aalborg Denmark

Un ambicioso plan en Dinamarca de centralizar todas las instalaciones hospitalarias de una región en un mismo lugar: el Hospital Universitario de Aalborg.

Uno de los principales desafíos de este proyecto fue asegurar que todos los cortafuegos fueran instalados correctamente y que estuvieran preparados para el futuro, requiriendo un fácil mantenimiento y facilitando la modernización de los cables con el paso del tiempo.

Al final, la solución Hilti proveída incluyó más de 5,000 dispositivos Cast-in CFS-CID y 10,000 manguitos cortafuegos CFS-SL.

El desafío

Cast-in device and speed sleeve for hospital firestop solution

Pensado en las modificaciones futuras.

Cuando se trata de la seguridad contra incendios, los hospitales son proyectos desafiantes. La limitación de movilidad de los pacientes significa que los tiempos de evacuación deben ser maximizados. Por otro lado, los hospitales modernos contienen instalaciones de servicios de construcción complejas y en constante cambio. Esto exige medidas pasivas de seguridad contra incendios y de compartimentación que puedan cumplir con las regulaciones más estrictas, pero también que permitan el mantenimiento de tuberías y cables sin interrupciones.

El nuevo Hospital Universitario en Aalborg se ha sido diseñado para cumplir con estas estrictas especificaciones de seguridad y flexibilidad. La principal preocupación del propiertario era asegurarse que todos los cortafuegos estuvieran instalados correctamente y fuesen fáciles de mantener. Pensar en las modificaciones futuras fue un objetivo clave: la integridad de todos los cortafuegos debe preservarse a pesar del reequipamiento rutinario de los cables. Además, la optimización continua de la ingeniería de valor y la programación exigía una propuesta de cortafuegos fácil de usar y de alta productividad.

Hemos visto incendios en hospitales que se propagan rápidamente porque nadie pensó en la seguridad contra incendios. Es lo que queremos evitar.

Kim Enevold, Ingeniero de Diseño
Oluf Jørgensen, Ingeniero Consultor

Nuestra Solución

engineer and specifier

Planifique cortafuegos con anticipación

Nunca es demasiado temprano para comenzar a planificar la protección contra incendios, y este proyecto es prueba de ello. Desde la fase de diseño, los ingenieros del campo de Hilti trabajaron directamente con los especificadores para desarrollar una solución cortafuego adaptada no sólo al presupuesto y a la programación, sino también a los aspectos prácticos del hospital pensando cuando ya estuviera en funcionamiento. Los requisitos de seguridad del propietario del edificio fueron cumplidos sin comprometer el tiempo de entrega del proyecto, la gestión de cables, el control del flujo de aire y las aprobaciones de productos.

Durante la fase de construcción, un equipo dedicado de Hilti visitó de manera rutinaria la obra para proporcionar orientación y soporte de instalación al equipo del contratista. Cualquier desafío fue abordado en en obra, ayudando a evitar causar retrasos o excesos.

Más de 5,000 dispositivos cast-in y 10,000 manguitos cortafuego Hilti formaron parte del plan de compartimentación contra incendios del hospital terminado. Para las penetraciones de tuberías se seleccionó el dispositivo pre-instalado Cast-in, ya que reduce el tiempo de construcción y el costo en general, y prácticamente garantiza una protección cortafuego completamente aprobada cuando se instala correctamente. Para proteger contra fuego los cables, se especificaron Speed Sleeve CP 653 por su control de flujo de aire y porque hacen que el reemplazo de cables sea una tarea rápida y rentable para los administradores de instalaciones.

PREGUNTE A UN INGENIERO

cortafuegos hospitales

Cortafuegos en Instalaciones Hospitalarias

Protección contra incendios y control del flujo de aire que ayudan a minimizar los riesgos

Conozca más

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros