ESTAÇÃO DE ENERGIA BATTERSEA, LONDON UK

Sustentando um ícone cultural com 40.000 ancoragems

Hilti jobsite reference battersea power station London UK

O DESAFIO

Hilti jobsite reference battersea power station London UK

Battersea estação de energia está no coração de um dos maiores e mais visionários desenvolvimentos de Londres.

É um edifício icônico com quatro enormes chaminés e é a peça central de uma nova comunidade de 42 acres de apartamentos, lojas, cafés, escritórios e 18 hectares de espaço público.

É um projeto importante para Londres, transformando um local de uma vez abandonado beira-mar no Tamisa. Está custando £ 8bn e inclui uma estação de metro nova e extensão a uma linha de trem subterrânea.

O desafio era que a Estação de energia fora abandonada há mais de 30 anos. Assim, as paredes de tijolo debaixo de suas chaminés precisavam de reforço com mais de 40.000 cavilhas no porão entre a parede de tijolo existente e paredes de concreto recém-moldado de concreto.

NOSSA SOLUÇÃO HILTI

At Hilti we were involved from an early stage of the project, working with the Battersea Group, J. Coffey Construction Ltd and the structural designers.

We suggested using our Hilti M22 mesh sleeves for the job. There were many cavities in the walls, which were 600-700 mm thick. We also wanted to ensure that the quantities of resin were controlled and the installed anchors were effective in different types of base material.

The contractors also used our Hilti TE 80-AVR Combihammers to drill the holes and our Hilti HIT injection chemical anchor systems.

Software relacionado

Pergunte a um engenheiro

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros