- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- HERRAMIENTAS DE CORTE DE METALES
HERRAMIENTAS DE CORTE DE METALES
MÁS ALLÁ DE LOS ESMERILES - Hilti Chile
¿POR QUÉ USAR MEJORES HERRAMIENTAS DE CORTE DE METAL?
- Hasta un 79% más rápido: Cuando se usa una sierra circular o una sierra de cinta para hacer 100 cortes, incluido el tiempo de cambio de hoja, la sierra circular es un 79% más rápida, mientras que la sierra de cinta es un 39% más rápida que un esmeril.
- Menos tiempo reemplazando discos: Si bien un esmeril puede ser versátil para una variedad de tareas, puede tomar más tiempo en reemplazar y quitar discos desgastados en comparación con el uso de la herramienta de corte de metal adecuada.
- Sin pérdida de tiempo por sobrecalentamiento: Si está utilizando un esmeril en materiales más duros, la herramienta puede ser propensa a sobrecalentarse, mientras que una herramienta de corte de metal puede ofrecer un rendimiento óptimo sin problemas de calentamiento.
Elija una forma más rápida y económica de cortar metal
En general en obras, tiene sentido usar productos que hagan el trabajo más rápido, más económico y sin perder calidad. Especialmente cuando busca una mayor eficiencia en su operación.
Al comparar el costo y los beneficios por corte de un esmeril con las herramientas de corte de metal, existen varias herramientas que pueden ayudarlo a lograr rendimiento, reducción de costos y productividad para las actividades de corte de metal. Esto incluye sierras de cinta, sierras circulares y más.
Los beneficios de las herramientas de corte en frío frente a un esmeril
Todos hemos estado en una obra y hemos usado un esmeril que hace el trabajo, ya sea porque es más fácil de encontrar o simplemente por viejos hábitos. Pero lo que quizás no esté notando, es que la conveniencia de agarrar la herramienta más cercana o ya conocida puede costarle tiempo y dinero en comparación con el uso de las herramientas correctas de corte en frío de metal.
Además, algunos de los beneficios de usar una herramienta de corte en frío en lugar de un esmeril incluyen:
- No hay necesidad de permisos de trabajo en caliente, generalmente necesarios para la seguridad laboral en aplicaciones que producen calor y chispas en el sitio.
- Potencialmente mejor para la seguridad con menos chispas o riesgos de quemaduras. También significa no tener que usar ropa de protección contra llamas.
- Elimine la necesidad de volver a trabajar o galvanizar superficies después del corte en caliente con un esmeril, especialmente si puede utilizar una herramienta que proporcione cortes precisos.
Seguridad
La mayoría de los esmeriles actuales cuentan con una serie de dispositivos de seguridad, pero otras herramientas pueden ser más seguras de usar. El uso de una herramienta alternativa puede mitigar algunos de los riesgos que se deben tomar en consideración:
- Los discos que se sueltan son uno de los riesgos más comunes al usar un esmeril. Lo que puede provocar lesiones graves en la mano, el brazo o piernas. Puede ser causado por el uso de discos que están agrietados o tienen roturas. Alternativamente, las sierras circulares y las sierras de cinta cuentan con protectores para proteger a los usuarios, mientras operan a velocidades de RPM más bajas para mitigar parte de este riesgo.
- El control del polvo es siempre un riesgo en cualquier lugar de trabajo. Debido a cómo se usa un esmeril y su diseño, no encontrará muchos esmeriles que ofrezcan un colector de polvo. Algunas herramientas, como las sierras circulares, ofrecen esta función.
- La vibración es una consideración importante al usar estas herramientas. Si un esmeril suele tener un valor de magnitud de vibración de 5 m/s2, la cantidad máxima de tiempo en el que normalmente puede utilizarlo es de unas 2 horas**. Las herramientas con una magnitud de vibración m/s2 más baja, como una sierra de cinta con 0,8 o una sierra circular con 0,5, pueden hacer el trabajo más rápido y con menos riesgo de vibración para el usuario. **Basado en la Directiva Europea 2002/44/CE
¿Puedo rastrear mis nuevas herramientas de corte de metal?
Si ya es cliente Fleet Management de Hilti y decide agregar algunas herramientas nuevas a su flota, puede rastrear su ubicación con Hilti ON!Track. Este servicio adicional se puede configurar a través de su gerente de ventas, pero los nuevos clientes también pueden aprovechar este servicio y solicitarlo al contactarnos.