![](https://i1.ytimg.com/vi/K8tCikluO7M/hqdefault.jpg)
![](https://i1.ytimg.com/vi/K8tCikluO7M/hqdefault.jpg)
Transformamos su soportería
El nuevo sistema MT llegó para ayudarle a ahorrar tiempo y costos
En un sector donde la productividad es vital y la innovación es clave, HILTI introduce el sistema de soportes modulares MT, una revolución en la construcción. Esta solución permite reducir hasta un 50% el uso de materiales y ahorrar hasta un 70% en tiempo de instalación desafiando los métodos tradicionales, y brindando una alternativa más eficiente y sostenible.
Con HILTI MT, nos comprometemos a liderar el camino hacia una construcción más productiva, segura y sostenible, abriendo las puertas a una nueva era en eficiencia constructiva.
![](https://i1.ytimg.com/vi/K8tCikluO7M/hqdefault.jpg)
![MT-light-optimizacion MT-light-optimizacion](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/mt-light/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1709046909503/mt-light-optimizacion.jpeg)
OPTIMIZACIÓN
Reduzca el acero en sus soluciones
Revolucionando la eficiencia en la construcción, el sistema de soportes modulares MT de HILTI redefine la optimización. Con su diseño ultraligero, estos soportes alcanzan la misma capacidad de carga que los perfiles strut convencionales (40x40 / 20x40), pero utilizando hasta un 50% menos de acero.
Esta innovación no solo supone una reducción significativa en el material utilizado, sino que también implica una disminución en los costos de transporte y una instalación más rápida. El resultado es un sistema más ágil y eficiente, que mantiene la robustez sin el peso adicional.
![MT-light-soporte-customer MT-light-soporte-customer](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/mt-light/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_477013490/image.coreimg.jpeg/1709046909536/mt-light-soporte-customer.jpeg)
SOPORTE DE INGENIERÍA
Cuándo y dónde lo necesite, estamos a su lado
En HILTI, entendemos que cada proyecto es único y merece soluciones a medida. Por ello, ofrecemos el apoyo de nuestros ingenieros de campo, expertos en brindar asesoramiento personalizado en soportes MEP.
Nuestros especialistas colaboran estrechamente con los equipos de proyecto para generar diseños de soporte típicos, optimizados específicamente para cada desafío constructivo. Este nivel de soporte de ingeniería asegura que se aproveche al máximo la funcionalidad y eficiencia del sistema MT, adaptándose a las necesidades específicas de cada obra.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/mt-light/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_872283556/image.coreimg.jpeg/1709046909570/mt-sistems.jpeg)
PRODUCTIVIDAD
Instale más rápido y de una sola vez
El sistema MT de HILTI combinado con nuestra plataforma NURON, es un impulsor de productividad. Diseñado para acelerar la eficiencia en la instalación, este sistema permite incorporar accesorios que reducen significativamente los tiempos de montaje, en algunos casos hasta en un 70%.
Este enfoque innovador en la instalación de soportes no solo acelera el progreso de los proyectos, sino que también reduce la mano de obra necesaria y minimiza el tiempo de inactividad en el sitio, llevando la eficiencia y la productividad a nuevos niveles.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/mt-light/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_416115389/image.coreimg.jpeg/1709046909603/mt-light-sustentabilidad.jpeg)
SUSTENTABILIDAD
Ayudamos a preservar el mundo donde habitamos
La sustentabilidad es una piedra angular en HILTI, y el sistema MT es un claro ejemplo de este compromiso. Al reducir la utilización de acero, este sistema disminuye la huella de carbono de los proyectos de construcción.
Además, con certificaciones como EPD (Environmental Product Declaration) y Cradle to Cradle, el sistema MT nos permite calcular y entender el impacto de CO2 de sus proyectos. Estas características hacen del sistema MT una opción no solo eficiente, sino también responsable con el medio ambiente.
![MT-light-corrosion MT-light-corrosion](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/mt-light/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_990114668/image.coreimg.jpeg/1709046909635/mt-light-corrosion.jpeg)
VENTAJAS SOBRE LA CORROSIÓN
Sus estructuras pueden durar muchos más años
El sistema MT de HILTI combinado con nuestra plataforma NURON, es un impulsor de productividad. Diseñado para acelerar la eficiencia en la instalación, este sistema permite incorporar accesorios que reducen significativamente los tiempos de montaje, en algunos casos hasta en un 70%.
Este enfoque innovador en la instalación de soportes no solo acelera el progreso de los proyectos, sino que también reduce la mano de obra necesaria y minimiza el tiempo de inactividad en el sitio, llevando la eficiencia y la productividad a nuevos niveles.