El auge de los robot de obra

Cómo la automatización ayuda a la industria de la construcción

Los robots están aqui, listos para ayudarnos a afrontar los mayores retos de nuestra industria: ineficiencia, baja productividad y escasez de mano de obra.

¿Quiere conocer toda la historia?

Descargue el pdf.

Retos de la productividad en la obra

Mientras el sector crece, la productividad se estanca

La productividad de la construcción apenas ha crecido en 20 años. Pero incluso un pequeño aumento de la productividad podría suponer una gran diferencia: Según algunas estimaciones, un aumento del 1% en la productividad podría ahorrar al sector hasta 100.000 millones de dólares al año.

¿Puede ayudar la tecnología?

80 %

de las empresas de construcción
dicen que no pueden encontrar los trabajadores que necesitan

49 %

de las tareas de construcción
podrían automatizarse potencialmente

29 %

de las empresas de construcción
ya invierten en tecnología para complementar las tareas de los trabajadores

1.2 billones $

podría ahorrarse en 10 años
por el sector de la construcción mundial no residencial con la digitalización a gran escala

Prepárese para el futuro con la automatización de la construcción

Evalúe todos los flujos de trabajo de principio a fin.

Identifique las ineficiencias de los procesos.

Encuentre formas de automatizar estos procesos.

Con solo seguir la metodología de diseño BIM, ya estás creando una obra apta para robots.

Gracias, en parte a BIM, las tecnologías automatizadas ya se están abriendo paso, y estas dos tecnologías pueden trabajar juntas para ofrecer aún más valor. Los flujos de trabajo digitalizados de BIM crean datos a los que los robots pueden acceder y utilizar.   

 

¿Qué pueden hacer los robots por ti?

Lo mejor es que realicen las tareas mundanas, repetitivas o peligrosas que requieren fuerza, precisión o velocidad.

La automatización puede ayudarle a...

Reasignar recursos

Los robots pueden liberar a los humanos para que estos realicen los trabajos más satisfactorios y de mayor valor.

Cumplir los plazos

Los robots pueden ayudar a recortar los plazos trabajando durante la noche y evitando la repetición del trabajo por errores humanos.

Reducir costos

Los robots pueden ayudar a reducir los costos de seguros al mitigar el riesgo humano.

Mejorar la salud y la seguridad

Los robots pueden realizar tareas extenuantes o peligrosas y trabajar en condiciones inseguras para los humanos.

Pero los humanos siempre serán más adecuados para las tareas que exigen una toma de decisiones improvisada.

La automatización en la construcción también puede ayudar a reducir la escasez de mano de obra combinando talento humano y el de los robots. Por ejemplo, los robots necesitan a los humanos para gestionar sus recursos y programar sus tareas. Eso puede ampliar la productividad de los trabajadores más veteranos y experimentados, al tiempo que ayuda a atraer a más candidatos cómodos con la tecnología y digitalización.

Cómo empezar con la automatización

Pista: Identifique las oportunidades antes que lo hagan sus competidores

Una estrategia digital que adopta la automatización comienza con una sencilla evaluación del retorno de inversión (ROI). A continuación, puedes establecer presupuestos e indicadores clave de rendimiento que permitan a los responsables probar nuevas tecnologías. Una vez que puedas identificar las ganancias de productividad a largo plazo a través de la robótica en la construcción, estarás mucho mejor posicionado en el futuro.

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas o comentarios?

¿Tiene curiosidad por el futuro de la construcción? ¿Desea hablar sobre los robots y la digitalización en la obra? ¿Quiere optimizar su negocio?

Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

Compartir