¿Qué significa las condiciones A y B del refuerzo, que aparece en el casillero de entrada del software Hilti PROFIS Engineering?

Posted by Hilti Employee (insuluz)over 1 year ago
¿Qué significa las condiciones A y B del refuerzo, que aparece en el casillero de entrada del software Hilti PROFIS Engineering?

¿Qué significa las condiciones A y B del refuerzo, que aparece en el casillero de entrada del software Hilti PROFIS Engineering?

PROFIS,Software,Engineering

1 Responder
Posted by Oliva Beltranover 1 year ago
Hilti Verificado

Buen dia,

Agradecemos su consulta, respondiendo a ella le comento lo siguiente:

La clasificación A y B se relaciona con el refuerzo suplementario el cual se encuentra detallado en la tabla 17.5.3 (b) del ACI318-19. Si bien a la condición A y B fue reemplazada de reglamentos anteriores (ACI318-08, apéndice D, D4.5), por el refuerzo suplementario presente y no presente, en Profis Engineering puede se puede encontrar aún con esta referencia.

Condición B: Tanto para tracción, así como para corte, no hay refuerzo suplementario.

Condición A: Existe refuerzo suplementario.

Para poder seleccionar o no la opcion de refuerzo suplementario es importante saber a que se refiere. Las aplicaciones de refuerzo suplementario conducen a una mayor capacidad de deformación, permitiendo un aumento en los factores phi. La configuración de este refuerzo no requiere un diseño explicito, no obstante, debe asemejarse al refuerzo de anclajes pero no requiere desarrollarse más alla del plano supuesto de falla por arrancamiento del concreto (ldh).

El refuerzo de anclajes se encuentra ilustrado en la sección R17.5.2.1a y R17.5.21b(i) y (ii).

Para tener más claros los conceptos de refuerzo suplementario y refuerzo del anclaje; el refuerzo del anclaje se debe pre instalar y debe cumplir con las condiciones de desarrollo del acero así como su configuración, en contraposición del refuerzo suplementario, este no requiere ser pre instalado y usualmente es el acero de refuerzo existente el que toma este papel, siempre y cuando el armado se asemeje a lo que considera el refuerzo de anclajes.

Espero que esta explicacion les sea de ayuda. En caso que requieran un apoyo más personalizado, por favor enviar un correo a servicio.tecnico@hilti.com y nuestro equipo de ingeniería lo atenderá.

Saludos.

Profis Engineering,Anclaje,refuerzo suplementario