Minimizar la exposición a las vibraciones de la construcción
Tecnología de reducción activa de la vibración (AVR) y otras estrategias prácticas para ayudar a reducir las vibraciones
En la industria de la construcción, los trabajadores están inevitablemente expuestos a algunas vibraciones cuando perforan, cincelan, rompen o trituran materiales. Sin embargo, usted puede calcular, gestionar y minimizar las vibraciones de las herramientas eléctricas, para ayudar a que los trabajadores de la construcción estén más cómodos y, por tanto, sean más productivos.
Como empleador responsable, naturalmente quiere aumentar la productividad de su equipo. Entonces, ¿cómo puede gestionar la intensidad y la duración de las vibraciones a las que están expuestos los miembros del equipo?
¿Cómo se miden las vibraciones de las herramientas en las obras?
En algunos países puede ser necesario que el empresario mida y controle las vibraciones a las que están expuestos los empleados.
Así, los empresarios que siguen los valores de acción de exposición (EAV) de la Unión Europea pueden tener que actuar cuando la exposición a las vibraciones de un empleado alcanza los 2,5 m/s2 A (8). Esto significa que cuando la exposición a las vibraciones de un trabajador de la construcción alcanza los 2,5 metros por segundo como exposición media en una jornada de 8 horas[1].
Además, la UE establece unos Valores Límite de Exposición (VLE), para que la cantidad máxima de vibración a la que puede estar expuesto un individuo en un solo día sea de 5 m/s2 A (8).
En Gran Bretaña, el Health and Safety Executive (HSE) publica una calculadora de exposición a las vibraciones mano-brazo[2] para ayudar a los empresarios a medir y controlar las vibraciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un m/s2 más alto no significa necesariamente un mayor riesgo. Para elegir la herramienta adecuada para el trabajo, hay que tener en cuenta otros factores, como el rendimiento de la herramienta, la fatiga correspondiente y el "tiempo de activación" (tiempo de uso de las herramientas vibratorias).
Por estas razones, te recomendamos que utilices también el selector de herramientas Hilti, que calcula el rendimiento de las herramientas, ayudándote a elegir las herramientas adecuadas y a reducir el tiempo de exposición. El selector también te da información para calcular los valores de polvo y ruido, que también ayudan a gestionar la salud y la seguridad.
Entonces, ¿cómo puede minimizar las vibraciones en la construcción, aumentando la productividad y dando lugar a obras más saludables? Le recomendamos que siga el "Principio STOP".
Sustitución: eliminar los riesgos de las vibraciones mediante el uso de alternativas
Taladrado
Elija herramientas de extracción de núcleos de diamante de baja vibración, como la DD 30-W, en lugar de martillos combinados. Reduzca aún más la exposición a las vibraciones utilizando un sistema montado en el equipo.
Taladro con diamante DD 30-W 230V
Perforación
Utilice sierras murales de diamante montadas en el equipo y herramientas de extracción de núcleos, como la DD 350-CA, en lugar de martillos combinados y rompedores manuales. Trabajar con una unidad de alimentación automática lo convierte en un proceso altamente eficiente y totalmente automatizado.
Taladro con diamante DD 350-CA BS 230V
Cortado
Opte por sierras murales de diamante montadas, como la DST 20-CA con asistencia de corte, en lugar de sierras a gas manuales. Al cortar a mano, considere las sierras circulares como la SC 70W-A22 que tienen valores de vibración más bajos que las sierras de vaivén.
Sierra mural DST 20-CA Sierra circular a batería SC 70W-A22
Fijación directa
Cambie a la fijación directa de baja vibración -como la clavadora a batería BX 3-L-22 en lugar de taladrar para fijar anclajes y tornillos.
Herramienta de fijación a batería BX 3-L-22
Descartando las vibraciones durante la construcción
Coloque nuestros canales de anclaje HAC alrededor de las barras de refuerzo antes de verter el concreto, lo que significa poca o ninguna perforación y, por lo tanto, ninguna vibración.
Carriles de anclaje empotrados HACTécnico: productos para reducir las vibraciones de las herramientas eléctricas
A lo largo de muchas décadas de investigación y desarrollo, Hilti ha minimizado la vibración de las herramientas eléctricas mediante sistemas de reducción activa de la vibración (AVR). Esta tecnología reduce las vibraciones hasta en dos tercios en comparación con las herramientas convencionales, lo que permite utilizarlas durante más tiempo y con mayor comodidad.
Elegir herramientas con AVR puede reducir significativamente la vibración sin comprometer el rendimiento, facilitando que los trabajadores de la construcción estén cómodos y sean productivos.
El AVR de Hilti funciona de varias maneras para reducir las vibraciones de las herramientas eléctricas al mínimo, entre ellas:
Sistemas de sub-chasis
Característica en herramientas como el martillo TE 1000-AVR, donde el motor está aislado de la carcasa externa mediante un sistema de suspensión, absorbiendo las vibraciones que de otro modo pasarían directamente al usuario.
Ver video
Amortiguadores de vibraciones
Los contrapesos oscilan para contrarrestar la vibración en los martillos combinados como el TE 50-AVR, reduciendo la vibración que llega a las manos del operario.
Ver video
Asas desconectadas
Separate the vibrating section of the tool from the user in combihammers such as the TE 60-ATC-AVR, which also features a built-in vibration absorber.
Ver videoOrganizacional: medidas para reducir la exposición a las vibraciones
La tercera etapa del "principio STOP" consiste en aplicar medidas organizativas que reduzcan al mínimo la exposición de los trabajadores de la construcción a las vibraciones.
Una forma de hacerlo es crear un sistema de rotación de trabajos, asegurándose de que los trabajadores de la construcción cambien entre las tareas que implican herramientas que vibran y otras que no.
Del mismo modo que puede utilizar herramientas más rápidas y eficaces para ayudar a reducir el tiempo de exposición a las vibraciones, también puede combinarlas con insertos de calidad. Los insertos de alto rendimiento no reducen directamente las vibraciones en la construcción, pero sí ayudan a realizar el trabajo más rápidamente, reduciendo el tiempo de disparo y, por tanto, la exposición general a las vibraciones.
Algunos ejemplos de mejoras en los consumibles que puede realizar son
- Perforación: utilice las últimas brocas para martillo TE-CX (SDS plus), con 4 filos de corte de carburo, para realizar el trabajo más rápidamente.
- Cincelar: opte por cinceles TE-SPX autoafilables que se clavan menos, gracias a su diseño de onda poligonal
- Rectificado: utilice las muelas de vaso de diamante SPX para un rectificado más rápido gracias a la densa concentración de diamantes de alta calidad, y una menor vibración gracias a la avanzada tecnología de equilibrado del núcleo
Su organización también debe asegurarse de que los miembros del equipo reciban formación en el sector para ayudar a minimizar la exposición a las vibraciones. Para ayudarte en este sentido, puedes encontrar asesoramiento y orientación imparcial en las páginas web sobre vibraciones de HSE[3].
Hilti también ofrece una completa formación en materia de vibraciones, altamente interactiva y desarrollada específicamente para el sector de la construcción. Nuestras sesiones de formación en seguridad son una mezcla de ejercicios prácticos con hardware exclusivo, animaciones multimedia y teoría.
Protección personal: cuando los riesgos para la salud persisten
Por último, si no hay más remedio que exponer a los trabajadores de la construcción a las vibraciones, es esencial que utilicen el equipo de protección individual (EPI) correspondiente.
Una posible solución puede ser proporcionar guantes de seguridad que ayuden a mantener las manos calientes y favorezcan un trabajo cómodo. También es importante que los usuarios reciban formación para no presionar demasiado cuando utilicen las herramientas, para dejar que la herramienta haga el trabajo. De este modo, reducen la vibración de la herramienta eléctrica a la que están expuestos.