- Inicio
- Optimización en Obra
- Noticias y Eventos
- Novedades
- Guia para sistemas de protección pasiva cortafuego
Sistemas de protección pasiva cortafuego
Una guía para todos sus retos
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/news/whatsnew/firestopping-book/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1692736913450.png)
En nuestra región de Latinoamérica, nos enfrentamos a un riesgo considerable de incendios debido al crecimiento demográfico anual del 0.7%, según los datos proporcionados por el Banco Mundial[1]. Además, estamos experimentando un proceso de desarrollo que nos lleva a preferir construcciones verticales para abordar la falta de espacio en las grandes ciudades. Sin embargo, a menudo esta transición en la arquitectura no se ve acompañada de avances igualmente sólidos en la implementación de medidas preventivas adecuadas. Esta diferencia entre la evolución constructiva y la seguridad compromete tanto la vida de las personas como las inversiones considerables.
Mitigar los riesgos en nuestras estructuras latinoamericanas presenta desafíos significativos, en gran parte debido a la falta de disponibilidad de sistemas de detección y alarma, así como sistemas de supresión de incendios y protección pasiva cortafuego. Estos elementos deben converger en una visión preventiva equilibrada que busque constantemente mejorar nuestra protección contra incendios. En el centro de esta perspectiva se encuentra un análisis costo-beneficio que busca sintonizar la reducción de riesgos "No Tolerables" o "ALARP[2]" con la inversión económica requerida.
Comprender un enfoque holístico y equilibrado en seguridad contra incendios es fundamental para lograr que esta visión costo-beneficio se materialice en edificios verdaderamente seguros. Esto implica considerar la seguridad funcional, implementar sistemas de detección y alarma, establecer medidas de mitigación y emplear sistemas de compartimentación. La integración adecuada de estos componentes garantiza en última instancia la robustez de nuestras estructuras.
Lamentablemente, la carencia de comprensión en esta área en gran medida se debe a la falta de literatura detallada en Latinoamérica. Por eso, me complace presentarle una solución: "Guía para Sistemas de Protección Pasiva Cortafuego", escrita con el soporte del International Code Council (ICC) y el International Firestop Council (IFC).
Esta guía es una referencia completa que abarca desde el diseño hasta la inspección de sistemas cortafuego. Explora los códigos, normas y estándares de seguridad en México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Panamá, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, así como el International Building Code® (IBC®). El enfoque se centra en preservar la eficacia de estructuras resistentes al fuego y al humo al abordar aberturas y penetraciones en muros y losas, que pueden debilitar la integridad del conjunto si no se protegen adecuadamente.
Esta guía, respaldada por el International Code Council®, es esencial para todos los profesionales involucrados en la seguridad de edificios y la prevención de incendios en Latinoamérica. Le invito a descargarla hoy mismo para fortalecer sus conocimientos y contribuir a estructuras más seguras y resistentes al fuego.
Paloma Perez
Gerente de Códigos y Aprobaciones de Hilti Latinoamérica
[1] https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=ZJ
[2] De sus siglas en inglés: As Low As Reasonably Practicable y que se traduce como “tan bajo como sea razonablemente posible”