Tecnología SafeSet para Anclajes Mecánicos

¿Por qué el torque de instalación importa?

Un torque incorrecto en la instalación puede afectar el desempeño de los anclajes mecánicos.

Método de instalación tradicional

Método de instalación tradicional

Los Instaladores no siempre tienen la misma consistencia al instalar anclajes mecánicos

anchor installers

Se realizó una encuesta con 53 inspectores profesionales, en su mayoría con 3 años de experiencia o más.

Puntos claves

  1. 56% de los anclajes que fallan se debe a la falta de conocimiento del instalador.
  2. 33% de los anclajes que fallan se debe a la falta de torque requerido.
  3. 17% e los anclajes que fallan se debe al exceso de torque aplicado.
  4. 26 inspectores afirman que 1 de cada 50 anclajes mecánicos fallan la inspección.
properly torqued anchor

Torque Correcto

Seguir el método de instalación tradicional ayuda a garantizar que el anclaje mecánico esté correctamente instalado. El torque de instalación listado por el fabricante expande la cuña del anclaje correctamente y proporciona la correcta sujeción al material base.

over torqued anchor

Torque Excesivo

La aplicación de un torque excesivo a la tuerca hará que el anclaje mecánico se apriete demasiado en el material base. Esto puede causar daños catastróficos en el concreto y/o la integridad del anclaje en sí mismo.

under torqued anchor

Torque Insuficiente

Si no se alcanza el torque de instalación recomendado, las cuñas no se expanden completamente y la sujeción al material no es óptima. Esto puede resultar en un mayor desplazamiento del elemento.

Cómo puede el incorrecto torque de instalación afectar el desempeño de los anclajes mecánicos?

torque correcto vs torque excesivo y torque insuficiente

Conozca la tecnología SafeSet de Hilti para anclajes mecánicos*

Tecnología SafeSet

Please enter alternative text here (optional)

La tecnología SafeSet de Hilti es una metodología probada, desarrollada por expertos en la construcción con concreto en Hilti, para proporcionar nuevas formas para que los ingenieros y contratistas minimicen los errores de instalación.

Ahora Hilti ofrece la confiabilidad de SafeSet para los anclajes mecánicos con el sistema de Torque Adaptable (AT). El sistema AT consta de la llave de impacto inalámbrico SIW 6AT-A22 y el módulo SI-AT. 

*Actualmente diseñado para tamaños selecionados de anclajes Hilti KB-TZ y KB3 solamante. Contacte a Hilti para mas detalles.

Instalación de Hilti KB-TZ/KB3 con SafeSet

Installation of Hilti KB-TZ/KB3 with SafeSet

La trifecta en la instalación de anclajes: SafeSet

Please enter alternative text here (optional)

Seguridad. Productividad. Aprobaciones. SafeSet es la metodología comprobada de Hilti para consistentemente hacer instalaciones de anclajes a la velocidad de la luz.

La SIW 6AT-A22, junto con el módulo SI-AT-A22, cumple todos los criterios de Safeset; porque ahorra tiempo y reduce costos mientras minimiza el potencial de errores en la instalación.
 

Modulo SI-AT

Llave de impacto SIW 6AT con modulo SI-AT

El modulo SI-AT es el cerebro del sistema de Torque Adaptable que funciona con la llave de impacto SIW 6AT-A22.

Conozca mas sobre el modulo de Torque Adaptable SI-AT
Kwik Bolt TZ

Anclaje KWIK Bolt TZ

Anclajes tipo cuña para concreto fisurado y condiciones sísmicas.

Conozca mas sobre anclajes Kwik Bolt TZ

Recursos para especificar SafeSet™ de Hilti

ICC-ES ESR 1917 for KB-TZ

Método de instalación aprobado

El sistema de Torque Adaptable (AT) ha sido adicionado como método aprobado de instalación en el ICC-ES ESR para los anclajes de cuña KB-TZ y KB 3.

ICC-ES ESR 1917 para KB-TZ
Software de diseño Profis Engineering

Software de diseño Profis Anchor

La tecnología de Hilti PROFIS Anchor permite a los diseñadores y especificadores una rápida y sencilla evaluación de productos y sistema Hilti—y después escoger la mejor solución para cualquier condiciones.

Conozca mas de PROFIS Engineering
Software de documentación AT

Software de documentación AT

Software para reportes de instalaciones hechas con el modulo SI-AT-A22.

Conozca más
Centro de Ingeniería

Centro de Ingeniería

Nuestra comunidad online ofrece recomendaciones de expertos ingenieros en construccion.

Visite el Centro de Ingeniería

Compartir