Mantener bajos los costos operativos
El sector hospitalario tiene una fuerte presión de costos, y en especial tiene el deber de mantener bajos los costos relacionados al ciclo de vida. Los hospitales son entornos con requerimientos tecnológicos y de pacientes en constante cambio. A medida que se adquiere un equipo nuevo y se da mantenimiento o reconfigura el equipo existente, proteger contra incendios después de cada actividad de mantenimiento puede ser un costo oculto no calculado.
Además, en las salas críticas, como las unidades de cuidados intensivos, la presión del aire debe permanecer estable. Por lo tanto, la prevención de fugas de aire y cada ganancia de eficiencia marginal pueden contribuir positivamente a la reducción del costo del ciclo de vida del edificio.
Las soluciones cortafuegos que contribuyen a un mantenimiento más sencillo y el control del flujo de aire pueden tener un impacto directo en sus resultados.