Hospital Universitario Aalborg
Soluciones de cortafuegos para un moderno hospital en Dinamarca
![Customer Project Aalborg Denmark](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/fire-protection/healthcare-facilities/university-hospital/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1648599689576.jpg)
El desafío
![Cast-in device and speed sleeve for hospital firestop solution](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/fire-protection/healthcare-facilities/university-hospital/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.png/1648599689419.png)
Pensado en las modificaciones futuras.
Cuando se trata de la seguridad contra incendios, los hospitales son proyectos desafiantes. La limitación de movilidad de los pacientes significa que los tiempos de evacuación deben ser maximizados. Por otro lado, los hospitales modernos contienen instalaciones de servicios de construcción complejas y en constante cambio. Esto exige medidas pasivas de seguridad contra incendios y de compartimentación que puedan cumplir con las regulaciones más estrictas, pero también que permitan el mantenimiento de tuberías y cables sin interrupciones.
El nuevo Hospital Universitario en Aalborg se ha sido diseñado para cumplir con estas estrictas especificaciones de seguridad y flexibilidad. La principal preocupación del propiertario era asegurarse que todos los cortafuegos estuvieran instalados correctamente y fuesen fáciles de mantener. Pensar en las modificaciones futuras fue un objetivo clave: la integridad de todos los cortafuegos debe preservarse a pesar del reequipamiento rutinario de los cables. Además, la optimización continua de la ingeniería de valor y la programación exigía una propuesta de cortafuegos fácil de usar y de alta productividad.
Kim Enevold, Ingeniero de Diseño
Oluf Jørgensen, Ingeniero Consultor
Nuestra Solución
![engineer and specifier](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/fire-protection/healthcare-facilities/university-hospital/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1648599689457.jpg)
Planifique cortafuegos con anticipación
Nunca es demasiado temprano para comenzar a planificar la protección contra incendios, y este proyecto es prueba de ello. Desde la fase de diseño, los ingenieros del campo de Hilti trabajaron directamente con los especificadores para desarrollar una solución cortafuego adaptada no sólo al presupuesto y a la programación, sino también a los aspectos prácticos del hospital pensando cuando ya estuviera en funcionamiento. Los requisitos de seguridad del propietario del edificio fueron cumplidos sin comprometer el tiempo de entrega del proyecto, la gestión de cables, el control del flujo de aire y las aprobaciones de productos.
Durante la fase de construcción, un equipo dedicado de Hilti visitó de manera rutinaria la obra para proporcionar orientación y soporte de instalación al equipo del contratista. Cualquier desafío fue abordado en en obra, ayudando a evitar causar retrasos o excesos.
Más de 5,000 dispositivos cast-in y 10,000 manguitos cortafuego Hilti formaron parte del plan de compartimentación contra incendios del hospital terminado. Para las penetraciones de tuberías se seleccionó el dispositivo pre-instalado Cast-in, ya que reduce el tiempo de construcción y el costo en general, y prácticamente garantiza una protección cortafuego completamente aprobada cuando se instala correctamente. Para proteger contra fuego los cables, se especificaron Speed Sleeve CP 653 por su control de flujo de aire y porque hacen que el reemplazo de cables sea una tarea rápida y rentable para los administradores de instalaciones.
PREGUNTE A UN INGENIERO
-
¿Tiene alguna consulta o pregunta técnica? No dude en contactarnos.
Compartir